Operator Library: Hardware Platform
该算子为其输入链路上的上升沿生成软件事件。
所有 N 个输入(最多 16 个)均可生成单独的事件。 该事件不提供任何信号链路数据。 通常,该算子用于监控 GPIO 的状态或标记特殊条件。
必须为每个输入链路指定一个事件 name。 这是通过参数 EventNameInput[n] 来实现的。 事件 name 将是完整的模块 name 加上事件 name,例如 Device1_Process0_HierarchicalBoxName_SignalToEventModuleName_ValueOfParameterEventNAmeInput[n]。 可以通过针对事件的 Framegrabber API 函数访问所有事件。请查阅 Framegrabber API Manual 以获取更多信息。
该算子将自动分配 N 个 Event 和一个 EventSource 设备资源。 请查阅 Device Resources 以获取更多信息。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Property | 值 |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Input Link | I0..In,信号输入 |
同步和异步输入
- 所有信号输入可以由相同或不同的 M-type 算子通过任意 O-type 算子网络提供源。 if 它们由相同的 M-type 源提供源,则会自动进行同步。
| Link Parameter | 输入链路 I0..In |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一页